结果:找到"PCB布局时, 飞线连接杂乱的问题",相关内容1000条
  • 付费报酬解决一个esp8266接线问题
  • 之前在开发版上运行都正常,把代码写入进去后从版上解焊下来后,自己用线接上跟开发板一样的接口为什么不行为什么不行,是不是开发板上面的什么地方自己没接上哪个大神帮忙看下还有什么相关地交流群有吗拉我一下愿意小付一笔费用学习或者给大哥点个外卖帮我指点指点这是在开发板上的效果(可以正常显示)这个拆下来用面包板自己焊线后就不行了什么原因呢这个是接线的电路图(看下是不是线路走线问题)
  • 所属专栏: 项目外包 标签: esp8266 线 发帖人:阿拉丁11 发帖时间:2023-07-23 16:45:00
  • PCB布局时,飞线连接杂乱的问题
  • 总共有2个问题:问题2:由下图可见,电阻第1脚是GND,4pin插座第1脚也是GND,但是它们之间没有飞线连接(电阻是从其它位置移动过来的,只有当我松开鼠标时,才会显示飞线),这样就有延时,这种现象会影响布局的工作,总担心这2个引脚没有连在一起。建议2:元件移动时,飞线要及时更新。问题2:还是下图,GND焊盘上显示了2条飞线(有些情况可能会显示多条),看起来好乱。建议2:同一焊盘,同一网络只显示1条飞线就可以了啊,比如GND,只要保证整个板子的GND是串在一起就可以啊,没必要把飞线整得到处都是。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB线 发帖人:莫忘0324 发帖时间:2022-06-06 15:15:00
  • 飞线不见了,设计管理器的网络飞线始终为0
  • 布线一半,所有飞线不见了。在`设计管理器`中,可以看到`网络引脚`,但`网络飞线`始终为0。将网络的对勾勾掉再重新勾选也没有恢复显示。并且布线时也没有了同网络高亮显示,不知道是哪里设置错了。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 技术 发帖人:码客Mark 发帖时间:2021-09-28 17:28:00
  • PCB布线
  • PCB布线规则有时提到的S/W/S/W/S-20:5:7:5:20是什么意思?麻烦大神给通俗的讲解下。谢谢了!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 有关线阻抗 发帖人:xaHY 发帖时间:2021-09-15 14:54:00
  • SIM卡PCB封装,求助找不到一样的
  • SIM卡PCB封装,求助,哪个兄弟,有这个卡座的PCB尺寸图给个,我找不到,都不是这种的
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: pcb线数据线和地址线pcb线 过孔与绕线选择 发帖人:nmgbtzyf 发帖时间:2021-07-30 13:55:00
  • PCB重叠元件快速分开的方法
  • 各位,中午好,好多芯片重合在一起了,每次我都是一个个拖拽,可以向AD那样选一个框,然后就自动分布在框里了,不用拖拽的方法吗?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:DefineYZZ 发帖时间:2021-06-19 16:36:00
  • pcb布线过孔与绕线的选择问题。
  • pcb布线过孔与绕线的选择问题。在布线的时候没存与mcufpga靠的很近,这样可以减少。路线长度本应是理想的事情。可是做了等长却很难。所以采用蛇形方法但是我在实际绘制过程当中,如果使用过孔,就可以很简单的说短线距离?并且很容易实现等长({当然我要整组数据线。都使用过孔,这样能够保证阻抗相等。}),那么选用哪种方法比较好?针对数据线和地址线这样的高频时序要求还比较高线路
  • 所属专栏: 技术交流 标签: pcb线数据线和地址线pcb线 过孔与绕线选择 发帖人:nmgbtzyf 发帖时间:2020-11-10 16:24:00
  • 立创eda布线
  • 各位大佬,我想问一下,咱们利用eda布线的时候规格是怎么选择呢,是看他们两端的电压?还是看什么,有人可以解释一下吗?谢谢了!!!
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 线 发帖人:liiuyongqi 发帖时间:2020-09-06 22:32:00
  • PCB布线时如何快速回到全部飞线状态
  • 当PCB布线进行一部分后,发现布局不合理,重新调整。然后希望取消已经布线的部分,重新全部回到飞线状态,有没有快速的办法?目前是逐条删除,效率太低
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB线线 发帖人:pkoko 发帖时间:2020-02-06 12:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: